This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2605LEVM-MD:使用 Alps AFR14 LRA 传动器自动校准失败

Guru**** 1587505 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2605LEVM-MD, DRV2605L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1315245/drv2605levm-md-using-alps-afr14-lra-actuator-auto-calibration-failed

器件型号:DRV2605LEVM-MD
主题中讨论的其他器件: DRV2605L

大家好、我不熟悉 Haptic。  

我正在使用 DRV2605LEVM-MD 和使用闭环 、但无法在共振频率120~130 Hz 时触发传动器。

我还执行 数据表中的"自动校准过程"、并且 reg (DIAG_RESULT)状态显示自动校准已通过。

请帮助我如何 在闭环情况下将库波形设置为120Hz、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、有关自动校准失败的主题是我使用 GUI 自动校准按钮显示失败。 我 按照数据表更改寄存器、这样 可以进行自动校准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为确认、您现在可以进行自动校准了吗?

    在闭环模式下、DRV2605L 将使用其自动谐振跟踪功能来跟踪和驱动共振频率下的 LRA。 在此模式下、您无需设置频率。 下图显示了用于设置闭环/自动共振模式的寄存器。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的悉尼:

    感谢您的回复,我使用 HapticControlConsole"运行自动校准"按钮失败,

    但我按照数据表页面执行操作。27 8.5.6 "自动校准过程"步骤来设置寄存器、并且 DIAG_RESULT 显示了 在 lsat 上通过的自动校准。

    校准后、我使用闭环播放波形库、波形以大约200Hz 的频率运行、这与我的 LRA 致动器有差异(共振频率:120Hz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何测量频率? 您可以通过读取  LRA 谐振周期(地址:0x22)寄存器来找出周期并计算频率、但您必须在驱动激励器时读取此寄存器。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将尝试这种方法。