This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8212:睡眠模式下的 MODE 引脚输入电流

Guru**** 2460850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1315857/drv8212-mode-pin-input-current-in-sleep-mode

器件型号:DRV8212

大家好、

让我来确认一下、对于睡眠模式下 MODE 引脚上的输入电流、我们应如何正确理解。

我们可以在下面的数据表中找到说明。

为确保最低的电源电流消耗、TI 建议将所有输入引脚设置为逻辑低电平以消除电流消耗
在睡眠模式下通过下拉电阻器。 如果 MODE 引脚设置为 Hi-Z 或逻辑低电平、它将不会消耗电流
一些其他信号。 但是、当 MODE 引脚为逻辑高电平时、它会在睡眠模式下消耗一些电流。

问题)器件中内部上拉/下拉开关仅为1m Ω 下拉电阻是否正确? (在睡眠模式下是否已断开75kohm 上拉电阻?)

提前感谢。
泽本山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,Sawamotosan,

    user4415751 说:
    问题)器件中内部上拉/下拉电阻仅切换到1m Ω 下拉电阻是否正确? (在睡眠模式下是否断开75kohm 上拉电阻?)

    是的、正确。  如您所注意到的、这是为了改善睡眠模式电流消耗。  

    此致!

    雅各布