请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8212 大家好、
让我来确认一下、对于睡眠模式下 MODE 引脚上的输入电流、我们应如何正确理解。
我们可以在下面的数据表中找到说明。
为确保最低的电源电流消耗、TI 建议将所有输入引脚设置为逻辑低电平以消除电流消耗
在睡眠模式下通过下拉电阻器。 如果 MODE 引脚设置为 Hi-Z 或逻辑低电平、它将不会消耗电流
一些其他信号。 但是、当 MODE 引脚为逻辑高电平时、它会在睡眠模式下消耗一些电流。
问题)器件中内部上拉/下拉开关仅为1m Ω 下拉电阻是否正确? (在睡眠模式下是否已断开75kohm 上拉电阻?)
提前感谢。
泽本山