Other Parts Discussed in Thread: UCC27712
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC27712您好!
我们的项目之一正在寻找 MOSFET 栅极驱动器(高侧和低侧)。 栅极驱动器 IC 的规格如下:
自举电压:600V
工作环境温度:150摄氏度
工作结温:175°C
请推荐一款符合上述标准的合适 MOSFET 栅极驱动器 IC。
谢谢。此致、
Thakar Khyati
L&T 技术服务