请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC27712您好!
我们的项目之一正在寻找 MOSFET 栅极驱动器(高侧和低侧)。 栅极驱动器 IC 的规格如下:
自举电压:600V
工作环境温度:150摄氏度
工作结温:175°C
请推荐一款符合上述标准的合适 MOSFET 栅极驱动器 IC。
谢谢。此致、
Thakar Khyati
L&T 技术服务
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嘿 Khyati、
感谢您提出有关我们的栅极驱动器的问题。
对于600V 的高侧和低侧驱动器、我们有几个具有该额定值的半桥驱动器。
600V 电压是实际系统电压还是请求的驱动器规格?
我们拥有 UCC27712、它的绝对最大额定结温为150摄氏度、建议的环境温度为125摄氏度。这正是我们的非隔离式栅极驱动器的额定温度。 这是一个620V 驱动器、其绝对最大自举额定值为700V。
如果您的系统是600V、则需要探索我们为此设计的隔离式栅极驱动器产品。
如果您有任何进一步的问题、请告诉我。
谢谢!
威廉·摩尔