This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:有关 DRV8908-Q1的问题

Guru**** 1180360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1316244/drv8908-q1-questions-about-drv8908-q1

器件型号:DRV8908-Q1

大家好、

客户想知道:

1. DRV8908能否用作低侧驱动器来驱动负载指示灯并将频率控制在100Hz 吗?

2.如果只有 DRV8908使用7个通道、应该直接暂停另一个输出通道、还是需要将其接地或连接到电源?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    是的、它可以用作 LS 驱动器、并使用100Hz PWM。 不确定我理解"驱动负载指示器"的含义。 它是像 LED 指示器一样的指示器吗?

    2.对于未使用的通道,请将引脚保持未连接状态(必须保持断开),并且不要在寄存器中启用该通道的 LS 或 HS。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    我不确定"驱动负载指示器"是什么意思。 是否像 LED 指示灯一样的指示灯?

    是的、 驱动 LED 的是指示灯。  

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    显示连接。 LED 为什么特别需要100Hz PWM? 来控制亮度?

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Murugavel,

    是的、  PWM 控制亮度。

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    听起来不错、谢谢!  您能否最后关闭此主题?

    此致、Murugavel