请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8908-Q1 大家好、
客户想知道:
1. DRV8908能否用作低侧驱动器来驱动负载指示灯并将频率控制在100Hz 吗?
2.如果只有 DRV8908使用7个通道、应该直接暂停另一个输出通道、还是需要将其接地或连接到电源?
此致、
安妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户想知道:
1. DRV8908能否用作低侧驱动器来驱动负载指示灯并将频率控制在100Hz 吗?
2.如果只有 DRV8908使用7个通道、应该直接暂停另一个输出通道、还是需要将其接地或连接到电源?
此致、
安妮
尊敬的 Murugavel:
我不确定"驱动负载指示器"是什么意思。 是否像 LED 指示灯一样的指示灯?
是的、 驱动 LED 的是指示灯。
此致、
安妮