主题中讨论的其他器件:DRV8873
您好、专家。
我写信询问 DRV8873 IC 及其 DVDD 引脚。 根据数据表、我们提到了 DVDD 具有一个内部稳压器。
我想确认、如果向 DVDD 引脚施加外部5V 电压、是否会出现任何问题。 具体而言,我想澄清以下两点:
如果将一个外部5V 电压施加到 DVDD 引脚上、这会对 IC 的运行产生什么影响?
2.向 DVDD 引脚施加外部5V 电压是否可能导致 IC 故障?
请向我提供有关此事的任何相关资料或指导方针为荷。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家。
我写信询问 DRV8873 IC 及其 DVDD 引脚。 根据数据表、我们提到了 DVDD 具有一个内部稳压器。
我想确认、如果向 DVDD 引脚施加外部5V 电压、是否会出现任何问题。 具体而言,我想澄清以下两点:
如果将一个外部5V 电压施加到 DVDD 引脚上、这会对 IC 的运行产生什么影响?
2.向 DVDD 引脚施加外部5V 电压是否可能导致 IC 故障?
请向我提供有关此事的任何相关资料或指导方针为荷。
尊敬的 Saki-San:
感谢您在此论坛中发帖。 正如您在数据表中指出的那样、器件具有集成的 LDO、用于从 VM 电源轨生成 DVDD 电压。
1.当 VM 被施加到器件上时、内部 DVDD 始终保证数字逻辑的电源时序正确、包括正确的上电复位 POR。 外部 DVDD 输入将对抗内部 LDO、尤其是当它们之间存在电压差时、会导致不必要的电流流入或流出该引脚。 DVDD 引脚具有绝对最小值和最大额定值、不得超出该额定值。

内部 LDO 输出本身可能在4.7V 至5.3V 之间变化、具体取决于器件以及温度和工作电压。

2.当 VM 未上电而器件上施加了外部 DVDD 时,可能导致电流通过内部操作和保护电路流入器件,从而削弱器件结构,最终导致失效。 当外部 DVDD 输入和内部 DVDD 之间的电压存在差异时、过流会影响器件运行、过热并导致故障。 这些是风险。 谢谢你。
此致、Murugavel