This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315EVM:无法使用 MSP430 Launchpad 更新 MCF8315/6 EVM 的固件...

Guru**** 2460470 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315EVM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1313677/mcf8315evm-cannot-update-firmware-for-mcf8315-6-evm-with-msp430-launchpad

器件型号:MCF8315EVM
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、

我的客户未能使用用户指南中提到的 MSP430 launchpad 更新 MCF8315/6 EVM。

一开始、EVM 上的 D6 LED 亮起、然后执行 CCS 并尝试连接 MCF8316EVM、

此错误消息显示"TI MSP430 USB1/MSP430:目标必须在载入程序前被连接"。

多次尝试连接目标、D6将关闭、错误仍然存在。

尝试更新 MCF8315EVM 并出现相同问题、但 D6保持开启。

请提供相关帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您能否帮助确保 MSP430 LaunchPad 和 MCF8315EVM 之间的跳线连接正确、如下所示:

    您也可以按照此 E2E 常见问题解答中的说明 、使用在线 Uniflash 工具对固件进行编程、而不是使用 CCS。

    此致、

    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢你的帮助。 固件更新已完成。

    客户更新了 Motor Studio 的固件、然后在通电时使 D7 LED 亮起、这意味着该固件为新版本。

    但是、他们无法将 MCF831x EVM 与 Motor Studio 连接、但可以使用 EVM GUI 进行连接。

    您能对此提供帮助吗?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您能请客户尝试关闭 Motor Studio、重新插入 EVM USB (尝试使用其他 USB 端口)并重新启动 GUI 吗?

    GUI 中存在一个错误、在启动后有时无法识别 USB 串行端口。 权变措施是重新启动几次、通常它会在几次尝试后连接。 还请确保旧的 GUI 或任何其他可以访问串行端口的应用程序已关闭、因为它们可能会在打开与 Motor Studio 的串行端口时发生冲突。

    此致、
    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    客户已经将 EVM 与 motor studio 连接并完成调优。

    我是否可以知道如何从 Motor Studio 导出客户设置? 它是否支持此功能?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您可以使用 File 菜单-> Save registers 保存寄存器设置、从而将寄存器存储到 JSON 文件中。

    请注意、它会保存 GUI 中配置的任何内容。 因此、请确保转到"Register Map"页面并执行"Read All"寄存器操作、以确保在保存寄存器之前、GUI 和 EVM 之间同步了设置。

    此致、
    埃里克·C·