主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
大家好、
我的客户未能使用用户指南中提到的 MSP430 launchpad 更新 MCF8315/6 EVM。
一开始、EVM 上的 D6 LED 亮起、然后执行 CCS 并尝试连接 MCF8316EVM、
此错误消息显示"TI MSP430 USB1/MSP430:目标必须在载入程序前被连接"。
多次尝试连接目标、D6将关闭、错误仍然存在。
尝试更新 MCF8315EVM 并出现相同问题、但 D6保持开启。
请提供相关帮助。
谢谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户未能使用用户指南中提到的 MSP430 launchpad 更新 MCF8315/6 EVM。
一开始、EVM 上的 D6 LED 亮起、然后执行 CCS 并尝试连接 MCF8316EVM、
此错误消息显示"TI MSP430 USB1/MSP430:目标必须在载入程序前被连接"。
多次尝试连接目标、D6将关闭、错误仍然存在。
尝试更新 MCF8315EVM 并出现相同问题、但 D6保持开启。
请提供相关帮助。
谢谢。

尊敬的 Peter:
您能否帮助确保 MSP430 LaunchPad 和 MCF8315EVM 之间的跳线连接正确、如下所示:

您也可以按照此 E2E 常见问题解答中的说明 、使用在线 Uniflash 工具对固件进行编程、而不是使用 CCS。
此致、
埃里克·C·
尊敬的 Peter:
您能请客户尝试关闭 Motor Studio、重新插入 EVM USB (尝试使用其他 USB 端口)并重新启动 GUI 吗?
GUI 中存在一个错误、在启动后有时无法识别 USB 串行端口。 权变措施是重新启动几次、通常它会在几次尝试后连接。 还请确保旧的 GUI 或任何其他可以访问串行端口的应用程序已关闭、因为它们可能会在打开与 Motor Studio 的串行端口时发生冲突。
此致、
埃里克·C·