This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8906-Q1:DRV8906/08/10/12-Q1能否驱动步进电机?

Guru**** 1228640 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8906-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1319126/drv8906-q1-can-drv8906-08-10-12-q1-drive-stepper-motor

器件型号:DRV8906-Q1

大家好、

我的客户正在使用我们的 DRV8906/08/10/12-Q1。

您能帮忙检查一下他们是否能驱动步进电机吗?

如果可以、请帮助确认客户需要注意哪些方面。

如果没有、请帮忙解释原因。

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    虽然我们可以说在全步进或半步进模式下驱动步进电机、但它实际上是一个延伸。 驱动模式必须通过 SPI 进行更改、因为这是一个仅 SPI 输入选项器件。 客户必须对此寄存器进行写入、以根据步进速率和输出模式在特定时间启用和禁用 HS 和 LS。 这会很麻烦、并且会限制最大步进速率。 具有硬件引脚输入或更适合位移方法步进驱动器的 DRV 器件仍然存在局限性、例如不具备微步进功能。 如果能够编写生成固件的图形、DRV89xx-Q1就能够以慢速步进速率驱动步进电机。 除非可以接受这种具有步进模式限制的低速、否则不建议这么做。  

    我假设目的是驱动双极步进电机。 如果考虑使用单极步进技术、此应用手册可以很好地参考输出的位模式、网址 为 https://www.ti.com/lit/an/sloa312/sloa312.pdf。 

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    客户只需  在62.5Hz 单向驱动频率下驱动单极步进电机、所以他们认为低速是可以接受的。

    但他们想知道是否仅使用 DRV8906-Q1、 其硬件设计是否存在任何风险、或需要注意什么?

    谢谢。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    对于驱动单极步进电机、不得启用任何 HS FET。 只需 LS FET 启用和禁用即可为步进线圈通电。 只要他们遵循这个控制逻辑、我就看不到任何风险。 它们可以使用应用手册中所示的驱动模式。  

    此致、Murugavel