我正在使用此芯片的硬件版本。 我已经构建了一个电路板、并且成功运行了有刷电机。 我是在最大100A 的基础上对各种控制电阻器进行计算的。 我目前已禁用过流保护(引脚4 VDS 连接到 DVDD)、因为我不知道如何设置电阻分压器来馈入过流控制引脚4。 我无法弄清楚1-5级在最大电流方面的含义。
有人可以建议吗?
理想情况下、我需要将其设置为在70A 或80A 左右开始。 但我仍然想了解如果计算基于100A、每个级别代表什么。
此致、
克雷格·凯斯勒
安迪马克公司
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用此芯片的硬件版本。 我已经构建了一个电路板、并且成功运行了有刷电机。 我是在最大100A 的基础上对各种控制电阻器进行计算的。 我目前已禁用过流保护(引脚4 VDS 连接到 DVDD)、因为我不知道如何设置电阻分压器来馈入过流控制引脚4。 我无法弄清楚1-5级在最大电流方面的含义。
有人可以建议吗?
理想情况下、我需要将其设置为在70A 或80A 左右开始。 但我仍然想了解如果计算基于100A、每个级别代表什么。
此致、
克雷格·凯斯勒
安迪马克公司
尊敬的 Craig:
如下代码片段中突出显示的 VDS 电平是根据为该6电平输入引脚建议的电平电压(GND 电阻器)选择的、如第二个代码片段中所示。


VDS 电压是 MOSFET 上的 I*R 电压降,它将是 FET 的负载电流* Rdson。 假设 FET 的 Rdson 为10 mΩ、100A 时、VDS 电压将为100 * 0.010 = 1V。 因此、VDS 引脚应设置为5级。 我希望这对您有所帮助。
注意:在过流抗尖峰时间 TDS_DG、硬件耗散、该器件的典型值为4us 后将会检测到 OCP。 必须注意这一点、以防止输出发生短路并造成严重短路。 在 OCP 生效之前可能会损坏 FET。 在输出端子处、电路板上可能需要铁氧体磁珠等小型电感器来降低 di/dt、以实现短路保护。
此致、Murugavel
1) 1)当我查看 EVM 电路板和原理图时、它们只是将 VDS 引脚接地以实现1级。 但产品说明书显示的是0.04V 至0.08V。
2) 2)此外、如果我在 MOSFET 的 Rdson = 1m Ω 标称值时求解电流限制阈值
我获得
| 电流限制 | 公式 | Rdson (Ω) | 电平(标称电压) | 级别编号 |
| 60 | Icurrentlimit = Vdslevel/Rdson | 0.001 | 0.06 | 1 |
| 100 | 0.1 | 2 | ||
| 200 | 0.2 | 3 | ||
| 500 | 0.5 | 4 | ||
| 1000 | 1 | 5 | ||
| 禁用 | DVDD (在本例中为3.3V) | 6 |
这意味着在本例中、我能做的最好的事情就是将限制设置为60A 或100A。 这意味着如果我有一个更低的 Rdson MOSFET、那么该功能将变得无用。 或者我缺少什么吗?
尊敬的 Craig:
VDS 阈值0.06V 典型值是此器件可用的最低阈值。 从而在 EVM 中选择了该值。 您对计算结果是正确的。 如果您希望检测到低于100A 的 OC 阈值、则0.06V 阈值可能不是超低 Rdson FET 的最佳最低阈值。 超低 Rdson FET 还用于超高浪涌电流、可承受数百 A 的极高脉冲电流。理想情况下、此类低 Rdson FET 应使用闭锁过流故障。
请参阅下面的 EVM 硬件中使用 FET 的绝对最大额定值。

此致、Murugavel