This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:在此驱动器芯片的硬件版本上设置(1-6级)过流。

Guru**** 2460500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1318893/drv8706-q1-setting-level-1-6-overcurrent-on-hardware-version-of-this-driver-chip

器件型号:DRV8706-Q1

我正在使用此芯片的硬件版本。  我已经构建了一个电路板、并且成功运行了有刷电机。  我是在最大100A 的基础上对各种控制电阻器进行计算的。  我目前已禁用过流保护(引脚4 VDS 连接到 DVDD)、因为我不知道如何设置电阻分压器来馈入过流控制引脚4。  我无法弄清楚1-5级在最大电流方面的含义。
有人可以建议吗?

理想情况下、我需要将其设置为在70A 或80A 左右开始。  但我仍然想了解如果计算基于100A、每个级别代表什么。


此致、

克雷格·凯斯勒
安迪马克公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    如下代码片段中突出显示的 VDS 电平是根据为该6电平输入引脚建议的电平电压(GND 电阻器)选择的、如第二个代码片段中所示。

    VDS 电压是 MOSFET 上的 I*R 电压降,它将是 FET 的负载电流* Rdson。 假设 FET 的 Rdson 为10 mΩ、100A 时、VDS 电压将为100 * 0.010 = 1V。 因此、VDS 引脚应设置为5级。 我希望这对您有所帮助。  

    注意:在过流抗尖峰时间 TDS_DG、硬件耗散、该器件的典型值为4us 后将会检测到 OCP。 必须注意这一点、以防止输出发生短路并造成严重短路。 在 OCP 生效之前可能会损坏 FET。 在输出端子处、电路板上可能需要铁氧体磁珠等小型电感器来降低 di/dt、以实现短路保护。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应!
    如果过流保护启动、FAULT 引脚是否被置位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    是的、要承担。 请参阅 数据表中的7.3.8.12故障检测和响应摘要表。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)当我查看 EVM 电路板和原理图时、它们只是将 VDS 引脚接地以实现1级。 但产品说明书显示的是0.04V 至0.08V。
    2) 2)此外、如果我在 MOSFET 的 Rdson = 1m Ω 标称值时求解电流限制阈值
    我获得

    电流限制 公式 Rdson (Ω) 电平(标称电压) 级别编号
    60 Icurrentlimit = Vdslevel/Rdson 0.001 0.06 1
    100 0.1 2
    200 0.2 3
    500 0.5 4
    1000 1 5
    禁用 DVDD (在本例中为3.3V) 6

    这意味着在本例中、我能做的最好的事情就是将限制设置为60A 或100A。  这意味着如果我有一个更低的 Rdson MOSFET、那么该功能将变得无用。  或者我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Craig:

    VDS 阈值0.06V 典型值是此器件可用的最低阈值。 从而在 EVM 中选择了该值。 您对计算结果是正确的。 如果您希望检测到低于100A 的 OC 阈值、则0.06V 阈值可能不是超低 Rdson FET 的最佳最低阈值。 超低 Rdson FET 还用于超高浪涌电流、可承受数百 A 的极高脉冲电流。理想情况下、此类低 Rdson FET 应使用闭锁过流故障。

    请参阅下面的 EVM 硬件中使用 FET 的绝对最大额定值。

    此致、Murugavel