This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:EVM 故障

Guru**** 2459900 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1319316/mct8329evm-evm-failure

器件型号:MCT8329EVM

我刚刚发生的 MCT8329EVM 故障与"MCT8329EVM:这是正常的早期故障率问题、还是可靠性问题或用户问题"中所述的故障完全相同。  我没有做任何异常的事情,只是启动和停止的电机。  J12跳线位于最左侧的位置、R56已填充。  这就是该板的发货方式。  我使用的总线电压为36V。  如何获得替换板?如何防止此情况再次发生?  我感到惊讶的是,在这一问题公布3个月后,你们仍然在装运这一问题,而且没有任何警告或文件的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc、您好!

    我已向您发送一封电子邮件、请求您提供向您发货时所需的新 MCT8329EVM 信息。  

    此致、

    约书亚