请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8329EVM 我刚刚发生的 MCT8329EVM 故障与"MCT8329EVM:这是正常的早期故障率问题、还是可靠性问题或用户问题"中所述的故障完全相同。 我没有做任何异常的事情,只是启动和停止的电机。 J12跳线位于最左侧的位置、R56已填充。 这就是该板的发货方式。 我使用的总线电压为36V。 如何获得替换板?如何防止此情况再次发生? 我感到惊讶的是,在这一问题公布3个月后,你们仍然在装运这一问题,而且没有任何警告或文件的问题。