大家好、我最近尝试使用 MCT8329A 驱动 BLDC 电机。
我自己制作了一个小型开发板、现在我要测试我的板。
由于我不使用 IC 的 I2C 通信、因此我在默认条件(模拟驱动模式)下驱动电机。
因此、这是启动电机时出现的一个问题。
我所在的位置如下所示。 我附上了一段关于这种情况的视频。
1.按"对齐"成功启动电机。
2.模拟信号在 Vdc 稳定后应用。
3.电机开始运行,但它停止几毫秒后(它甚至改变每次我尝试。 最长的挖洞时间约为1秒)。
电机停止时、nFault 引脚变为低电平、因此似乎激活了某种保护故障。
有人知道这种情况下的问题是什么吗?
谢谢你。