This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:电机启动问题

Guru**** 2457990 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1318477/mct8329a-motor-starting-problem

器件型号:MCT8329A

大家好、我最近尝试使用 MCT8329A 驱动 BLDC 电机。

我自己制作了一个小型开发板、现在我要测试我的板。

由于我不使用 IC 的 I2C 通信、因此我在默认条件(模拟驱动模式)下驱动电机。

因此、这是启动电机时出现的一个问题。

我所在的位置如下所示。 我附上了一段关于这种情况的视频。

1.按"对齐"成功启动电机。

2.模拟信号在 Vdc 稳定后应用。

3.电机开始运行,但它停止几毫秒后(它甚至改变每次我尝试。 最长的挖洞时间约为1秒)。

电机停止时、nFault 引脚变为低电平、因此似乎激活了某种保护故障。

有人知道这种情况下的问题是什么吗?

谢谢你。

e2e.ti.com/.../bldc_5F00_1.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宣原:

    为了 更好地确定可能出现问题的原因、您应提供以下信息:

    1. 其中一个相电流、 SOx (如果 DACOUT/SOx/SPEED_ANA 配置为输出 SOx)、FG 和 VM 的捕获?  
    2.  加载到 MCT8329A 的寄存器配置?
    3. 电流检测放大器所用的外部分流电阻的值是多少?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    让我来回答这些问题。

    首先、我没有通过 I2C 通信执行任何操作(SCL 和 SDA 引脚上拉)、因此我想一切都在默认寄存器设置上。

    但我想知道在没有 I2C 通信的情况下是否可以访问和更改寄存器。

    由于我没有更改寄存器、因此将 DACOUT/SOx/SPEED_ANA 引脚设置为 DACOUT 引脚、以便我不使用该引脚。

    我在 SPED/WAKE 引脚上应用了模拟信号。

    我检查了 FG 引脚、它在电机驱动时工作、但 VM 引脚是什么? 我在数据表中找不到它。

    分流电阻器的值为0.5m Ω。 猜猜它可能太小、导致电流检测无法正常工作、但我不知道正确的值是多少、因此我选择一个较小的值。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seongwon:

    MCT8329A 的寄存器只能通过 I2C 访问。  如果我不知道寄存器配置、我就无法提供太多的帮助、因为寄存器中设置了许多限制和故障配置。

    抱歉、PVDD 引脚名称与我们其他 Mcx 器件上的 VM 引脚名称混淆了。 对于捕获、可以不捕获 SOx 引脚、请提供相电流、FG 和 PVDD 电压。

    感谢您提供分流电阻值、 可以使用分流电阻值以及寄存器信息来确定电流限值是否设置正确。 为了我可以检查电流限制设置、您能否提供电机的最大额定峰值电流?

    此致、

    约书亚