请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8242-Q1 大家好、
我们是否有任何参考公式可以计算 VM 输入功率上的电容? 客户12V 输入电压电源和峰值电流3.8A。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们是否有任何参考公式可以计算 VM 输入功率上的电容? 客户12V 输入电压电源和峰值电流3.8A。
您好、Zoe、
您是说系统的大容量电容应该是多少? 对于具有此驱动器的12V/3.8A 系统、100uF 是个良好的起点。 您或许能够在更低的电容下摆脱困境(47uF、我不会再尝试更低的电容)、 但我建议先使用 EVM 对其进行测试- https://www.ti.com/tool/DRV8242S-Q1EVM 这里是有关 输入和输出电容器选择的应用报告 、可帮助您计算系统的大容量电容。
另请参阅 电机驱动器电路板布局的最佳实践中的5个大容量电容器和旁路电容器的放置
VM 引脚的输入电容通常为几个 pF (假设最大为10pF)。
此致!
雅各布