This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8242-Q1:如何计算 DRV8242的 VM 输入电容?

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1320673/drv8242-q1-how-to-calculate-vm-input-capacitance-of-drv8242

器件型号:DRV8242-Q1

大家好、

我们是否有任何参考公式可以计算 VM 输入功率上的电容? 客户12V 输入电压电源和峰值电流3.8A。