大家好、
客户需要 DRV8889-Q1 OL 检测功能。
根据数据表中的以下说明、他们认为 DRVOFF 引脚和 DIS_OUT 位具有相同的功能。

它们在4次测试后执行、结果如下所示:
|
测试结果 |
|||
|
1 |
动态更改 DIS_OUT 位 |
,EN_OL 位1k Ω 使 EN_OL 位保持不变 |
测试30次、50%得到错误 OL 报告 |
|
2 |
动态更改 DIS_OUT 位 |
动态变化 EN_OL 位 |
测试30次、未报告错误 OL |
| 3 |
动态变化 DRVOFF 引脚 |
,EN_OL 位1k Ω 使 EN_OL 位保持不变 |
测试30次、未报告错误 OL |
|
4 |
动态变化 DRVOFF 引脚 |
动态变化 EN_OL 位 |
测试30次、未报告错误 OL |
动态变化过程如下:
电机启动:通过 DIS_OUT 位或 DRVOFF 引脚启用驱动器输出、然后设置 EN_OL = 1;
电机停止:设置 EN_OL = 0;然后 通过 DIS_OUT 位或 DRVOFF 引脚禁用驱动器输出;
从测试结果中可以看出、1和3个测试保持相同的 EN_OL 位运行、不同之处在于 DIS_OUT 位或 DRVOFF 引脚使能驱动器。
由于 DIS_OUT 位和 DRVOFF 引脚具有相同的功能、因此我们预计结果应该相同。 但是、第一次测试显示失败的几率为50%。
您可以帮助检查 DIS_OUT 位和 DRVOFF 引脚之间是否存在任何差异吗? 什么导致了测试1和测试3之间的差异?
谢谢、此致、
将会