主题中讨论的其他器件: USB2ANY
大家好、

运行 DRV109xx EVM 后保留在该接口中。 即使客户右键单击并使用管理员权限运行、也会发生同样的情况。 他购买的 DRV10987EVM 包括 USB2ANY。 目前、当运行 USB2ANY Explorer 时、通常可以点击3.3V 来开启和关闭电源、以及开启和关闭器件。
由64位 Win7 SP1安装的32位 LabVIEW Runtime 2014安装在 DRV10987EVM 的相同路径中 C:\Program files (86)\
此致、
刘安妮