This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987EVM:启动页面上的 GUI 残桩

Guru**** 2458810 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10987EVM, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1313420/drv10987evm-gui-stucks-on-startup-page

器件型号:DRV10987EVM
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

大家好、

运行 DRV109xx EVM 后保留在该接口中。  即使客户右键单击并使用管理员权限运行、也会发生同样的情况。  他购买的 DRV10987EVM 包括 USB2ANY。 目前、当运行 USB2ANY Explorer 时、通常可以点击3.3V 来开启和关闭电源、以及开启和关闭器件。

由64位 Win7 SP1安装的32位 LabVIEW Runtime 2014安装在 DRV10987EVM 的相同路径中 C:\Program files (86)\

此致、

刘安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    更改为桌面:

    • Win7 SP1 64位
    • 存储器8G
    • 主频率3.5g

    --> 已安装的32位 LabVIEW 运行时2014可用

    笔记本:

    • Win7 SP1 64位
    • I5
    • 低电压版本
    • 1.8G 内存
    • 4G

    -> 软件的安装方式相同,但不起作用

    客户是否可以在 win10中使用 DRV109xx EVM? 毕竟,台式计算机使用起来不方便。

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    这在 Windows 10 Pro 我的电脑上工作, 我将检查服务包的详细信息,并返回给你。

    谢谢、Bets 此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Venkatadri,   

    我是否知道 服务包详细信息 检查有任何更新?

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:  

    我会在明天回复。 我很抱歉这么说,因为我有冲突。

    谢谢、Bets 此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri S:

    有任何更新吗?

    对于此问题给您带来的不便、我深表歉意。

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我认为所有软件包都已正确安装。 如果有任何封装兼容性、请重试以下过程。

    DRV10xx GUI 软件仅与 LabVIEW Run-Time Engine 2014兼容。  

    请通过以下链接下载2014 Run-Time Engine: www.ni.com/.../download.labview.html

    请注意、2014 Run-Time Engine 与 Windows 10兼容。  请卸载 DRV10xx GUI 软件、然后安装2014 Run-Time Engine、最后重新安装 DRV10xx GUI 软件。

    谢谢、Bets 此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    您是否能够尝试前面介绍的方法?

    谢谢、Bets 此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Venkatadri S:

    感谢您提出这个问题。 我已经给客户发了办法、但是 客户没有给我反馈。  您可以先关闭此帖子、我会告诉您他是否有任何反馈。