This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329A:关于电机在默认条件下启动的问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A, MCT8329EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1315589/mct8329a-question-about-motor-starting-in-default-condition

器件型号:MCT8329A
主题中讨论的其他器件: MCT8329EVM

大家好、我最近尝试使用 MCT8329A BLDC 驱动器 IC。

我刚刚为 IC 制作了一个廉价的开发板、我现在要做的只是驱动电机、以方便"没有"I2C 通信。

我阅读了本手册( 也包括 MCT8329EVM 手册)、我知道用于使用 MCT8329A 驱动电机的默认条件是"模拟输入模式"。

因此、我曾尝试将 SPEE/WAKE 引脚下拉至低电平并向 DACOUT/SPEED_ANA 引脚施加模拟电压、但未起作用。

我检查了 PVDD、GVDD、DVDD、它们是25V、约为12V、约为2.5V。

因此、我认为 DVDD 有某种问题(因为 DVDD 应约为3.3V)、但可能会有另一个问题。

有人能给我有关这个问题的建议吗? 我将开发板的电路连接好了。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seongwon Lee:

    要使用  DACOUT/SPEED_ANA 、我们必须通过 DEVICE_CONFIGe->DACOUT/SPEED_ANA  = 2进行配置

    它是默认的 DACOUT 功能。

    另外,当配置为 SPEED_ANA 时,请将 SPEE/WAKE 引脚保持为高电平。 否则、如果配置为睡眠、器件将保持空闲或睡眠状态。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您提供的友好答案。

    我知道我需要为 SPEED_ANA 引脚配置寄存器。

    然后、我想询问在不配置寄存器的情况下是否有电机驱动选项。

    我不想使用 I2C 通信、并希望以最简单的方式驱动电机。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    李圣元先生:

    则应将 SPED/WAKE 引脚用于速度命令。  

    您需要移除 SPEED /WAKE 引脚上使用的下拉电阻、并从蓝线连接到外部速度命令。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我刚刚移除了下拉电阻器(R12)并将模拟信号直接连接到速度/WAKE 引脚、但仍然无法正常工作。

    GVDD 约为14V、我向 AVDD 添加了外部电源、现在 AVDD 为3.3V、所以我认为 IC 不处于睡眠模式。

    您会检查我的板级配置文件吗? 如果您检查一下并发现一些故障、将不胜感激。

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../01_5F00_BLDC_5F00_Kicad_5F00_rev3_5F00_potentiometer.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seongwon Lee:

    我将对此进行研究、并在星期五之前回来。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seongwon Lee:

    DVDD 为1.5V 输出、AVDD 也是内部稳压器输出。 我注意到在您的原理图中、DVDD、AVDD 和 VREG 都是3.3V。

    VREG 正常、我们可以提供外部电源、但 DVDD、AVDD 错误。  

    您可以将 AVDD 连接到 VREG、有关详细信息和建议、请遵循引脚功能表说明。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里