主题中讨论的其他器件: MCT8329EVM
大家好、我最近尝试使用 MCT8329A BLDC 驱动器 IC。
我刚刚为 IC 制作了一个廉价的开发板、我现在要做的只是驱动电机、以方便"没有"I2C 通信。
我阅读了本手册( 也包括 MCT8329EVM 手册)、我知道用于使用 MCT8329A 驱动电机的默认条件是"模拟输入模式"。
因此、我曾尝试将 SPEE/WAKE 引脚下拉至低电平并向 DACOUT/SPEED_ANA 引脚施加模拟电压、但未起作用。
我检查了 PVDD、GVDD、DVDD、它们是25V、约为12V、约为2.5V。
因此、我认为 DVDD 有某种问题(因为 DVDD 应约为3.3V)、但可能会有另一个问题。
有人能给我有关这个问题的建议吗? 我将开发板的电路连接好了。
谢谢你。