This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 产品选择

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1321391/product-selection

主题中讨论的其他器件:DRV8262

大家好、

客户需要驱动24V/15A TEC 冷却板。  TI 是否有这样的大功率 H 桥驱动器芯片或大功率 TEC 驱动器参考电路?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    在我们的完全集成式选项产品系列中、可能会选择采用 DDV 封装且为驱动器安装了外部散热器的 DRV8262。 DDV 封装预计将在未来几个月内发布。 DDW 封装目前正在发货。 对于这样的高功率24 * 15 = 360W、此器件中的两个 H 桥必须使用并联连接的单 H 桥选项。 此应用所需的 PWM 输入频率是多少? DRV8262可支持高达 200kHz 的输入 PWM 频率。  在选择输入 PWM 频率之前、必须仔细考虑器件在任何给定环境温度下的功率损耗。 请参阅 DRV8262数据表第37至39页的第8.1.3节"驱动热电冷却器(TEC)"、 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8262.pdf。 

      

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    感谢您的答复。

    -单路 H 桥

    • 采用 DDW 封装时峰值为16A

    这是最大平均电流吗?  因为客户的使用方案需要连续的15A。

    此外、在这种情况下、器件的两个 H 桥只能并联使用。 手册中未标记 OUT3和4。 是否如下图所示?

    如果客户想要更高的 PWM 频率以减小 LC 的尺寸和纹波尺寸、是否可以推荐任何合适的外部 MOS 驱动器?

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    对于这15A 连续电流额定值、DDW 封装将不适合支持在此输出功率级别@ 24V 工作下的功率耗散。 因此、我建议使用 DDV 封装。 我知道缩减 TEC 滤波器的 LC 尺寸的需求、但我们的产品系列中没有比 DRV8262 DDV 更高频的 PWM 支持驱动器所需的24V * 15A = 360W 功率级别。 您可能需要查看模拟电源产品、以了解其产品系列中是否有合适的器件。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    好的、有集成 MOS 的全桥驱动器似乎不适合这样大功率的应用、因为外部 MOS 更容易扩展功率。  客户注意到、有一个带外部 MOS 的半桥驱动器和一个带外部 MOS 的全桥驱动器。 驱动15A TEC 时有什么区别吗?  可以推荐吗?

    此致、Annie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    是的、可以使用这些栅极驱动器、但它们支持的最大 PWM 频率将远小于200kHz。 这就是我没有推荐这些产品的原因。 客户所需的最低 PWM 输入频率是多少?

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    大约应为100K。

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我明天会检查一下、找出最大值。 可由栅极驱动器支持并让您知道的 PWM 频率。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    假设客户可以使用更快的功率 MOSFET、通过选择适当的 TDRIVE 和 IDRIVE 设置以及合适的 MOSFET、他们可以使用我们的智能栅极驱动器实现约100kHz 的频率。 基于 SPI 的栅极驱动器会在设置更精细时具有更大的灵活性。 谢谢。

    此致、Murugavel