大家好、
客户需要驱动24V/15A TEC 冷却板。 TI 是否有这样的大功率 H 桥驱动器芯片或大功率 TEC 驱动器参考电路?
此致、
安妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Annie:
在我们的完全集成式选项产品系列中、可能会选择采用 DDV 封装且为驱动器安装了外部散热器的 DRV8262。 DDV 封装预计将在未来几个月内发布。 DDW 封装目前正在发货。 对于这样的高功率24 * 15 = 360W、此器件中的两个 H 桥必须使用并联连接的单 H 桥选项。 此应用所需的 PWM 输入频率是多少? DRV8262可支持高达 200kHz 的输入 PWM 频率。 在选择输入 PWM 频率之前、必须仔细考虑器件在任何给定环境温度下的功率损耗。 请参阅 DRV8262数据表第37至39页的第8.1.3节"驱动热电冷却器(TEC)"、 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8262.pdf。
此致、Murugavel
尊敬的 Murugavel:
感谢您的答复。
-单路 H 桥
这是最大平均电流吗? 因为客户的使用方案需要连续的15A。
此外、在这种情况下、器件的两个 H 桥只能并联使用。 手册中未标记 OUT3和4。 是否如下图所示?

如果客户想要更高的 PWM 频率以减小 LC 的尺寸和纹波尺寸、是否可以推荐任何合适的外部 MOS 驱动器?
此致、
安妮
尊敬的 Annie:
对于这15A 连续电流额定值、DDW 封装将不适合支持在此输出功率级别@ 24V 工作下的功率耗散。 因此、我建议使用 DDV 封装。 我知道缩减 TEC 滤波器的 LC 尺寸的需求、但我们的产品系列中没有比 DRV8262 DDV 更高频的 PWM 支持驱动器所需的24V * 15A = 360W 功率级别。 您可能需要查看模拟电源产品、以了解其产品系列中是否有合适的器件。 谢谢。
此致、Murugavel