请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8870 您好!
我的客户在测试 DRV8870运行时遇到 DRV8870损坏的问题。
*症状
1.反电动势是在无制动的情况下改变方向时产生的。
2.随着 PWM 的增加,反电动势的值增加(估计在90%的 PWM 时是损坏的,但没有测量的值)
3.下图是在 PWM 为30%时测量的。

问题1: 如果有一种解决方案可以尽可能减小反电动势、请提供。
问题2. 请提供您对在电机驱动器<-->直流电机之间添加双向 TVS 是否有效的看法。
谢谢你。
JH