This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8870:反电动势导致的损坏问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8870

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1322047/drv8870-damage-issue-due-to-back-electromotive-force

器件型号:DRV8870

您好!

我的客户在测试 DRV8870运行时遇到 DRV8870损坏的问题。

*症状

 1.反电动势是在无制动的情况下改变方向时产生的。

 2.随着 PWM 的增加,反电动势的值增加(估计在90%的 PWM 时是损坏的,但没有测量的值)

 3.下图是在 PWM 为30%时测量的。

     

问题1: 如果有一种解决方案可以尽可能减小反电动势、请提供。

问题2. 请提供您对在电机驱动器<-->直流电机之间添加双向 TVS 是否有效的看法。

谢谢你。

JH