This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GUI 中的 DRV8308EVM:GUIにおけるSPDMODE設定 SPDMODE 设置

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8308EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1321499/drv8308evm-gui-spdmode-spdmode-setting-in-gui

器件型号:DRV8308EVM

DRV8308EVMのGUIにおいて、

所有 Registersタブの「SPDMODE」を「0 - FREQ」に設定したいのですが、

設定した後にPWM Modesタブの「控制模式选择」の設定に戻されてしまいます。

どのようにすれば閉ループ周波数制御にできるのでしょうか。

在 DRV8308EVM 的 GUI 中、

我要将"All Registers"选项卡中的"SPDMODE"设置为"0 - FREQ"。

不过、在我这么做之后、它会返回到"PWM Mode"选项卡上的"控制模式选择"设置。

如何设置闭环时钟频率模式?