请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8308EVM DRV8308EVMのGUIにおいて、
所有 Registersタブの「SPDMODE」を「0 - FREQ」に設定したいのですが、
設定した後にPWM Modesタブの「控制模式选择」の設定に戻されてしまいます。
どのようにすれば閉ループ周波数制御にできるのでしょうか。
在 DRV8308EVM 的 GUI 中、
我要将"All Registers"选项卡中的"SPDMODE"设置为"0 - FREQ"。
不过、在我这么做之后、它会返回到"PWM Mode"选项卡上的"控制模式选择"设置。
如何设置闭环时钟频率模式?