This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RH:温度和故障灯问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1287654/boostxl-drv8323rh-temperature-and-fault-light-issue

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RH
主题中讨论的其他器件:DRV8323

大家好、

目前使用的是 DRV8323RH 开发板。

换过8323芯片两次、其中一个芯片上电后发热、没有发现短路情况、另一个芯片正常上电。 向8323的 INHX 引脚发送高电平信号时、它将无法正常工作、故障指示灯亮起。

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:   

    您能否提供用于这两个实例的测试条件/参数?  并且您是否能够在任何时候正常操作设备、 或者在更换设备时只遇到这两个问题?  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您的支持。

    您能提供这两个实例使用的测试条件/参数吗?  [/报价]

    使用3xPWM 模式为开发板供电16V。 INLx 始终是高电平信号、INHx 是 PWM 信号。 INHx 一被拉至高电平就会报告一个错误。 另一个芯片由16V 电源供电后将变热。

    您是否能够在任何时候正常操作设备, 或者在更换设备时仅遇到这两个问题?  [/报价]

    仅在更换时才会遇到此问题、但 有3个芯片具有 此问题、一旦将信号拉高、就会报告错误。

    谢谢。此致、

    切里

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:   

    当 INLx 为高电平且 INHx 被拉至高电平时、 您能否检查 GH/GL/SH/SLx 电压波形以确定是否发生任何击穿? 如果相位的高侧和低侧被强制为高侧,则 加热和故障可能是由于过流故障造成的。

    您说没有短路情况、 但我们可以通过显示死区时间的波形来确认器件的运行吗?  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

      当一个不工作的芯片开始加电而没有给出信号时、3 GH 信号图如下:  

    GL 信号如下:

    提供的电压为16V、芯片一施加电压就会变热、但不会报告任何错误。 当 PWM 信号被给出时、GH GL 信号仍然如上图所示、但不管哪个低电平输入被拉高、都会报告一个故障。

    仅在上电但未施加信号时才会发生误差、GHC 的电压值为21V、GLC 的电压值为200mV、A 和 B 的电压值为16V。

    当 A 和 B 的低输入被拉高且没有报告错误时、GH 输出如下:

    但是、当 C LOW 输入被拉高时、GHC 的输出信号如下:  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的这些信息、Cherry、   

    让我和我的团队谈谈这个问题、并在本周进行跟进。  我会随时向您通报任何建议的最新情况。

    此致、  

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

    只需提供一些更新、即可进行更多测试:

    在3xPWM 模式下、PWM 频率为20kHz、发送 PWM 波形时仍会出现错误。 以下是 FAULT 和 ENABLE 信号:

    INH 信号和 FAULT 信号如下:

    GHC 的波形和故障信号如下:

    他们还测试了1KHzPWM 波形。 下图显示了 FAULT 信号和 GHB 输出波形:

    下图显示了100Hz 故障信号和 GHB 输出波形:

    下图显示了5KHz 时的 GHB 信号和 INHB 输入信号波形:

    下图显示了5KHz 时的 GLB 信号和 INLB 输入信号波形:

    GHx 和 SHx 之间的电流电阻为470 kΩ、GLx 接地的电流电阻为149 kΩ。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    感谢额外的信息-我们的团队目前是 OOO 在美国假期休息,但将在下周回来。  

    请预计回复会延迟、并随时分享可能对调试有所帮助的更多详细信息。

    此致、  
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的关注、只需再增加一个关注点、  

    VDRAIN 引脚是否可以直接连接到 VM 而不是 MOS 管? 由于这是目前客户电路板的设计、他们想知道 如果建立此连接是否会有任何效果?  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:   

    感谢您添加信息!  

    关于您的最后一个问题、 我认为将 VDRAIN 连接到 VM 应该不会有大问题、只要它们由单个电压电源供电、并且大容量电容对于 VM 和功率级是足够的。  

    我仍在研究这种行为、并将在您的新测试概览后的一周内跟进。  

    感谢您的耐心等待、此致、  

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

    感谢 您的答复。

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、 Cherry。  

    感谢您的耐心等待、因为我的目标是在本周结束前向您介绍最新情况。  

    此致、  

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我想知道在您结束时是否有任何更新吗?

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry、 很抱歉沟通出现延迟、我仍在研究此问题、并将在星期二向您更新。  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我们的许多团队成员目前在美国假期期间不在办公室-但将在1月的第1周之前重新上任。

    请预计回复会延迟、请随时提供其他信息。
    此致、
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:   

    很抱歉因为假期延迟了很长的时间!  

    我们期待继续提供支持,以解决这一问题, 并将在本周采取后续行动。  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:  

    很抱歉,支持这一问题的工作拖延了很长时间。

    如果仍有兴趣解决此问题、我有以下评论:  

    如果这仅发生在特定 IC 上、并且 EVM 在替换为另一个 DRV8323时正常工作、则器件很可能会由于超出绝对最大值而在内部损坏。 据说未观察到短路情况、但您能否提供  正常工作器件以及装置上所有门(GHx/GLX)、VM、VDRAIN 和 VCP 的电阻测量值?   

    该问题是否出现在所用的任何其他评估板上、还是这是单个实例?

    最后、我们还能确认 IC /电路板是否在发热问题开始之前的某个时间点运行正确?

    谢谢、此致、

    -约书亚