This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:几秒钟后触发 nFAULT

Guru**** 1640390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1322996/drv8243-q1-nfault-triggered-after-some-sec

器件型号:DRV8243-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8245-Q1

您好!

当 DRV8243被驱动至高达7.9A 时、它可以按预期正常工作。 但当 以8A 负载驱动时、nFAULT 会在一段时间(秒)后变为有效状态。

你能告诉我为什么是这样的。

随附原理图和示波器屏幕截图以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    由于结温超过155°C、您可能会遇到 TSD 热关断。 这可能发生得非常快、您可能无法测量器件上的高温。 您可以使用此 全桥驱动器结温估算器 https://www.ti.com/tool/download/SLVRBI3 Excel 计算器在您的运行条件下估算内核温度。 如果您发现电流导致 TSD、则必须切换到 DRV8244H-Q1或 DRV8245-Q1。 此外、您还可以在 Excel 计算器中估算选择这些器件时的内核温度。 您的应用的电源电压是多少?  您是否使用 TI EVM 对 DRV8243H-Q1进行了热性能比较?  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电压为16V ,但 IAM 使用可编程负载箱,无论电压如何,都具有恒定电流。 我没有 DRV8243 EVM、但我根据 TI 图估算了结温。 该图显示、当连续8A 在50秒的 DRV 结温为145度时、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!

    感谢您提供更多信息。 TI 图基于估算器中提及的特定 PCB 尺寸和层。 热分布会因 PCB 而异。 您能否提供所有层的 PCB 尺寸、布局信息图以及每层使用的 cu oz?  

    此致、Murugavel