主题中讨论的其他器件:DRV8245-Q1
您好!
当 DRV8243被驱动至高达7.9A 时、它可以按预期正常工作。 但当 以8A 负载驱动时、nFAULT 会在一段时间(秒)后变为有效状态。
你能告诉我为什么是这样的。
随附原理图和示波器屏幕截图以供参考。



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当 DRV8243被驱动至高达7.9A 时、它可以按预期正常工作。 但当 以8A 负载驱动时、nFAULT 会在一段时间(秒)后变为有效状态。
你能告诉我为什么是这样的。
随附原理图和示波器屏幕截图以供参考。



Pratik、您好!
由于结温超过155°C、您可能会遇到 TSD 热关断。 这可能发生得非常快、您可能无法测量器件上的高温。 您可以使用此 全桥驱动器结温估算器 https://www.ti.com/tool/download/SLVRBI3 Excel 计算器在您的运行条件下估算内核温度。 如果您发现电流导致 TSD、则必须切换到 DRV8244H-Q1或 DRV8245-Q1。 此外、您还可以在 Excel 计算器中估算选择这些器件时的内核温度。 您的应用的电源电压是多少? 您是否使用 TI EVM 对 DRV8243H-Q1进行了热性能比较?
此致、Murugavel