虽然用于 DRV8213-14-34器件的 EVM 没问题、但如果能够访问 MSP430上未使用的许多引脚、它们将非常有用。 这可以让它们用于更灵活的原型设计。
更好的是、如果将 EVM 拆分为两个部分、一个是在所有部件之间共享 MSP430的主板、另一个是每个部件的子板、那就更好了。 有可能主板甚至能够有一个用于 MSP430的现有评估板。 评估板的大部分成本可能是 MSP430和相关调试器。 将它们细分可以极大地降低真正有用的器件的成本。
更好的是、使子板 Arduino 连接器兼容。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
虽然用于 DRV8213-14-34器件的 EVM 没问题、但如果能够访问 MSP430上未使用的许多引脚、它们将非常有用。 这可以让它们用于更灵活的原型设计。
更好的是、如果将 EVM 拆分为两个部分、一个是在所有部件之间共享 MSP430的主板、另一个是每个部件的子板、那就更好了。 有可能主板甚至能够有一个用于 MSP430的现有评估板。 评估板的大部分成本可能是 MSP430和相关调试器。 将它们细分可以极大地降低真正有用的器件的成本。
更好的是、使子板 Arduino 连接器兼容。
尊敬的 Robert:
感谢您花时间发布您对 DRV8213-14-34 EVM 和潜在硬件功能模块建议的看法。 我们不胜感激。 过去、我们有一些兼容 TI MSP430 Launchpad 的插件 EVM、但对它们的需求非常低。 最终、我们稳定了当前的硬件架构、并提供了一个两行接头来隔离驱动器和板载 MSP430、从而允许用户连接到其 MCU 系统。 提供对其他未使用的 MSP430 GPIO 端口的访问的良好点。 我们将在下一个设计中考虑这一点。
我们使用 TI MSP430以及内置的 eZ430调试器接口板载、这样、它可以与 CCS https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO 无缝配合 进行代码开发。 您可以灵活地与 EVM 和 CCS 配合使用、而无需额外的硬件。 我们还在相应的 EVM 网页中提供 CCS 项目文件和完整的源代码供下载。
再次感谢您的建议。
此致、Murugavel