This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8213EVM:DRV8213-14-34EVM 改进建议

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1323180/drv8213evm-drv8213-14-34evm-suggestion-for-improvement

器件型号:DRV8213EVM

虽然用于 DRV8213-14-34器件的 EVM 没问题、但如果能够访问 MSP430上未使用的许多引脚、它们将非常有用。 这可以让它们用于更灵活的原型设计。

更好的是、如果将 EVM 拆分为两个部分、一个是在所有部件之间共享 MSP430的主板、另一个是每个部件的子板、那就更好了。 有可能主板甚至能够有一个用于 MSP430的现有评估板。 评估板的大部分成本可能是 MSP430和相关调试器。 将它们细分可以极大地降低真正有用的器件的成本。

更好的是、使子板 Arduino 连接器兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    感谢您花时间发布您对 DRV8213-14-34 EVM 和潜在硬件功能模块建议的看法。 我们不胜感激。 过去、我们有一些兼容 TI MSP430 Launchpad 的插件 EVM、但对它们的需求非常低。 最终、我们稳定了当前的硬件架构、并提供了一个两行接头来隔离驱动器和板载 MSP430、从而允许用户连接到其 MCU 系统。 提供对其他未使用的 MSP430 GPIO 端口的访问的良好点。 我们将在下一个设计中考虑这一点。  

    我们使用 TI MSP430以及内置的 eZ430调试器接口板载、这样、它可以与 CCS https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO 无缝配合 进行代码开发。 您可以灵活地与 EVM 和 CCS 配合使用、而无需额外的硬件。 我们还在相应的 EVM 网页中提供 CCS 项目文件和完整的源代码供下载。  

    再次感谢您的建议。

    此致、Murugavel