This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8343-Q1:硬件器件上的 tDRIVE 时间设置为最小 IDRIVE 值

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1321947/drv8343-q1-tdrive-time-on-h-w-device-set-to-minimum-idrive-value

器件型号:DRV8343-Q1

您好!

我想知道当 IDRIVE 引脚连接到 AGND 时、DRV8343H tDRIVE 时间的行为。

我已经使用 DRV8343S 测试了我们的应用、我使我们的应用运行的唯一方法是设置 tDRIVE_MAX 位。 我看到在 SPI 器件上、当 IDRIVEP_Hx = 0000b、0001b、0010b 或0011b 时、该位被设置。 如果我使用 IDRIVE 硬件引脚(将其直接连接到 AGND)将硬件版本(DRV8343H)设置为相同的 IDRIVEP_Hx、tDRIVE 时间是3000ns 还是20us?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hunter、您好、

    请给我一两天的时间来查看您的问题、看看我们是否有任何相关内容/提供答案。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hunter、您好、

    不确定我是否完全理解了您的问题。 我相信根据电气特性、对于硬件器件、tDrive 固定在3000ns

    我认为 SPI 器件是唯一能够调整 TDRIVE_MAX 的器件、而硬件器件是固定的。

    此致、

    亚拉