请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8343-Q1 您好!
我想知道当 IDRIVE 引脚连接到 AGND 时、DRV8343H tDRIVE 时间的行为。
我已经使用 DRV8343S 测试了我们的应用、我使我们的应用运行的唯一方法是设置 tDRIVE_MAX 位。 我看到在 SPI 器件上、当 IDRIVEP_Hx = 0000b、0001b、0010b 或0011b 时、该位被设置。 如果我使用 IDRIVE 硬件引脚(将其直接连接到 AGND)将硬件版本(DRV8343H)设置为相同的 IDRIVEP_Hx、tDRIVE 时间是3000ns 还是20us?
谢谢。