请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMD18200 您好!
LMD18200T/NOPB 数据表包含两种不同的电路型号、均称为"NDJ"封装。 一个是垂直(NDJ0011B/TA11B) 、一个是水平(NDJ0011E/TA11E)。
在第2页、它引用了 NDJ0011B。 不过、在查看可用的符号/占用空间时、TA11B 所包含的3D 模型是水平的、但占用空间似乎表示是垂直的。 
当我订购部件时、我将获得垂直 och 水平分量?
对于垂直市场、3D 模型在任何地方都可用吗?
此致