This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMD18200:LMD18200T/NOPB 封装图

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1322242/lmd18200-package-drawing-for-lmd18200t-nopb

器件型号:LMD18200

您好!

LMD18200T/NOPB 数据表包含两种不同的电路型号、均称为"NDJ"封装。 一个是垂直(NDJ0011B/TA11B) 、一个是水平(NDJ0011E/TA11E)。

在第2页、它引用了 NDJ0011B。 不过、在查看可用的符号/占用空间时、TA11B 所包含的3D 模型是水平的、但占用空间似乎表示是垂直的。

当我订购部件时、我将获得垂直 och 水平分量?

对于垂直市场、3D 模型在任何地方都可用吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Nilsson、

    请参见下图。  订购封装 E  (LMD18220T/LF14)以接收水平版本。 很抱歉与 CAD 模型混淆、我将努力修复它!

    谢谢。

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢提供此信息、但我如何看到 LF14与 NDJ0011E 相对应。 数据表中的订购代码显示两个器件的封装名称仅为 NDJ:

    /PA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好、

    很遗憾、目前您只需要信任我、我们正在更新在线信息、但花费的时间比预期的要长。  我直接从与我们的包装团队的电子邮件中引用了以下报价、我们在其中讨论了实施的变更:

    LMD18200T/ NOPB 应为 NDJ0011 B
    LMD18200T/ LF14 应为 NDJ0011 E

    此致!

    雅各布