请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8434S 您好、团队成员:
我想确定此器件的大容量电容值、但没有有关所需电容的公式。
我已经观看了视频: 电压裕量和大容量电容 、并找到了下面的公式。

我认为公式中的 I 是峰值电流、不是堵转电流正确吗?
如果是、我认为 DRV8434S 会通过器件决定的 ITRIP 电平来重新测量电流。 因此、DRV8434S 不存在这种启动浪涌电流?

如何选择 ΔV Ω 的值? 是否由系统中步进电机的建议输入电压电平决定?
此致、
桑原启