This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434S:大容量电容值

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1322795/drv8434s-bulk-capacitance-value

器件型号:DRV8434S

您好、团队成员:

我想确定此器件的大容量电容值、但没有有关所需电容的公式。

我已经观看了视频: 电压裕量和大容量电容 、并找到了下面的公式。

我认为公式中的 I 是峰值电流、不是堵转电流正确吗?
如果是、我认为 DRV8434S 会通过器件决定的 ITRIP 电平来重新测量电流。 因此、DRV8434S 不存在这种启动浪涌电流?

如何选择 ΔV Ω 的值? 是否由系统中步进电机的建议输入电压电平决定?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuwahara-San、

    与 BDC 电机不同、步进电机没有浪涌电流曲线、因为驱动脉冲变化迅速。 此外、正如您提到过的、IFS 电流始终由 ITRIP 电平进行调节。 堵转电流也是如此。  Δ V 是可耐受的纹波、通常表示为所用 VM 电源电压的一小部分 ΔV。  

    此致、Murugavel