大家好、支持团队。
我有一个关于 总线电流电阻器的问题。
我使用 EVM 来调节电机旋转。
因此、我将监视 BUS_CURRENT 寄存器(40Eh)、该寄存器是器件的只读寄存器、但值保持为0。
该寄存器的值表示什么?
此外、如果数据表计算公式中的 CSA_GAIN_FEEDBACK 值为5V/V、我应该用5代替吗? (或者它是0、因为它是0h?)
如有人发布时、我的电机将失去同步并停止、因为它无法输出 base_current 寄存器设置的电流。 尤其是在开始旋转时。

目前 BASE_CURRENT 设置为20A、但测量值为9A。
我正在调查 BUS_CURRENT 寄存器以了解原因、但请告诉我是否在调查中错过了这一点。
此致、
千兆