This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:关于总线电流电阻器

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1321737/mcf8329a-regarding-bus-current-resister

器件型号:MCF8329A

大家好、支持团队。

我有一个关于 总线电流电阻器的问题。

我使用 EVM 来调节电机旋转。

因此、我将监视 BUS_CURRENT 寄存器(40Eh)、该寄存器是器件的只读寄存器、但值保持为0。

该寄存器的值表示什么?

此外、如果数据表计算公式中的 CSA_GAIN_FEEDBACK 值为5V/V、我应该用5代替吗? (或者它是0、因为它是0h?)

如有人发布时、我的电机将失去同步并停止、因为它无法输出 base_current 寄存器设置的电流。 尤其是在开始旋转时。

目前 BASE_CURRENT 设置为20A、但测量值为9A。

我正在调查 BUS_CURRENT 寄存器以了解原因、但请告诉我是否在调查中错过了这一点。

此致、

千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我花点时间来研究您的问题。 我将在周三之前回来。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joshua San

    您有任何更新吗?

    随着我们继续进行额外验证、在 GUI 上 IQ 和 IQ_ref 的值始终为0。

    这似乎是 GUI 问题。

    有一天、我从您那里听说本月计划进行一些 GUI 修复。

    修订版 GUI 将在2月份发布?

    持续手动监控 I2C 代码是客户的负担。

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价 userid="421485" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1321737/mcf8329a-regarding-bus-current-resister "]如果数据表计算公式中 CSA_GAIN_feedback 的值为5V/V、我应该用5代替吗? (或者它是0,因为它是0h?)

    在 BASE_CURRENT 计算中、您可以使用增益(V/V)值、因此在您提到的情况下、计算中会使用5。

    BUS_CURRENT 寄存器是总线电流的测量值。 该值的精度将取决于所使用的外部分流电阻器和 CSA 组合。

    对于9A 的限值、可以验证 ILIMIT、OL_ILIMIT 和 ALIGN_OR_SLOW_CUR Rate_ILIMIT 设置了哪些值吗? 所有这些值都设置为写入 BASE_CURRENT 值的百分比、因此如果您向 BASE_CURRENT 写入20A、则 ILIMIT 设置为40%会将最大输出电流限制为8A。  

    我们建议将 BASE_CURRENT 设置为电机的最大额定峰值电流。 为了从相电流的内部 CSA 获得理想分辨率、我们还建议为 方程 Peak Max Motor Current = 1.5/(CSA_GAIN * Rshunt)确定良好的分流电阻器值和 CSA 增益组合。

    有一天、我从您那里听说本月计划进行一些 GUI 修复。

    修订版 GUI 将在2月份发布?

    [/报价]

    如果我确实说我们将在2月发布 Motor Studio 更新、那么我就错了。 我们目前正在更新 Motor Studio、但目前尚未确定发布日期。

    此致、

    约书亚