This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305:三相 PMSM GaN 逆变器

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1323126/drv8305-3-phase-pmsm-gan-inverter

器件型号:DRV8305

您好!

到目前为止、在我的项目中、我使用了 TMS320、DRV8305和分立式 Si MOSFET 晶体管三相 H 桥。

但现在、对于我的客户端、我需要转向40kHz 开关、因此我正在考虑 GaN FET。

但我想以尽可能少的方式配置我的当前项目(基于 Si MOSFET)。

TI 是否有可与 GaN 一起使用的 DRV 驱动器的替代产品?

此外、是否需要在电机控制逆变器应用中的 GaN 晶体管中添加额外的节电二极管?

我的应用需要60V、100A。 TI 是否有合适的 GaN 晶体管?

此致、

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    感谢您的提问!  

    请允许我详细了解这一选择事项、并在下周进行跟进。  

    此致、  

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当然可以。 我必须补充一点、这意味着100kHz 的开关频率。 Si MOSFET 是否足够或必须在该频率下使用 GaN?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    我们当前的大多数 DRV 驱动器对于大多数 SI MOSFET 都支持高达200kHz 的最大频率、因此应该能够在100kHz 范围内使用、同时应牢记更高 PWM 的标准特性。

    关于如何从您的第一个问题中选择可用的 GaN FET、您可以在此处找到适合您应用的多个 FET: https://www.ti.com/power-management/gallium-nitride/overview.html

    此致、

    -约书亚