您好!
到目前为止、在我的项目中、我使用了 TMS320、DRV8305和分立式 Si MOSFET 晶体管三相 H 桥。
但现在、对于我的客户端、我需要转向40kHz 开关、因此我正在考虑 GaN FET。
但我想以尽可能少的方式配置我的当前项目(基于 Si MOSFET)。
TI 是否有可与 GaN 一起使用的 DRV 驱动器的替代产品?
此外、是否需要在电机控制逆变器应用中的 GaN 晶体管中添加额外的节电二极管?
我的应用需要60V、100A。 TI 是否有合适的 GaN 晶体管?
此致、
亚当