This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:DRV8301

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1321010/drv8301-drv8301

器件型号:DRV8301

大家好、  

我们也面临类似的问题、即从 MCU 到 DRV8301的 PWM 输入正常(应用50%的占空比)。 但是、仅通道 A 中的 DRV8301的输出不符合预期、其他两个通道正在生成预期的输出。 本文附有来自 DRV 的高驱动、来自 DRV 和 SH 节点的低驱动以及 DRV 的输入 PWM 的图像、 以供参考。

如果我们未能 解决、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keshava,

    是否可以测量 GHx 至 SHx 和 SHx 至 GND?

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara。

    请查看所附的 GH_A 到 SH_A、SH_A 到地和 GL_A 到 GND 的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keshava,

    感谢您提供清晰的波形、它们真的很有帮助!

    您是否曾在任何时候尝试更换存在问题的 A 相高侧的 MOSFET? 您甚至可以尝试在其他相位上使用来自 A 相的高侧 MOSFET、以查看问题是否可能是 MOSFET、因为仅在一个相位上看到这种行为非常奇怪。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara:

    我们尝试了两个新电路板、但观察到了相同的行为、我们 还尝试通过断开 MOSFET 的栅极与 MOSFET 的栅极连接、将 MOSFET 与 DRV8301的栅极驱动相等(来自 DRV8301的检查栅极驱动信号)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keshava,

    我必须与我的团队讨论此问题并与他们一起解决此问题、我将在下周结束时向您提供最新情况。

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara:

    感谢您的更新、

    如果您需要更多信息来解决此问题、请告诉我。  

    我们长期坚持这一点、并从一开始就尝试了所有可能的验证。  

    此致

    Keshava H V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keshava,

    您是否能够 在同一示波器捕获上提供一个显示 INHA、INLA、GHA 和 nOCTW 的波形? 您还能否对状态寄存器进行 SPI 回读、以查看是否报告了任何故障? 我想知道您是否会进入 A 相的逐周期电流限制。

    此致、

    安东尼·洛迪