请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ULC1001-DRV290XEVM 主题中讨论的其他器件: ULC1001、 DRV2901
尊敬的 TI 支持:
q1) ULC1001-DRV290XEVM 的输出频率范围是多少?
提问的原因是、我目前在 PCB 上看到的输出范围是40-400kHz、而一些设计论文指出频率范围从100kHz 开始。
Q2)我的镜头盖的共振频率是6kHz、这是否可以由 ULC1001触发?
此致、A