This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:频率范围

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001-DRV290XEVM, ULC1001, DRV2901

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1323794/ulc1001-drv290xevm-frequency-range

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件: ULC1001DRV2901

尊敬的 TI 支持:

q1) ULC1001-DRV290XEVM 的输出频率范围是多少?

提问的原因是、我目前在 PCB 上看到的输出范围是40-400kHz、而一些设计论文指出频率范围从100kHz 开始。

Q2)我的镜头盖的共振频率是6kHz、这是否可以由 ULC1001触发?

此致、A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    采用 ULC1001和 DRV2901的 ULC 系统由于驱动器而具有400kHz 的上限频率、而由于 ULC1001而具有大约40kHz 的下限频率。 我们正在努力实现一项新功能、该功能会将下限更改为大约10kHz、但 对于 ULC1001、6kHz 仍会超出范围。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的悉尼:

    感谢你的评分

    您能否告诉我新功能何时发布、以及它是否会硬更新或软件更新?

    此致、A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:  

    我在电子邮件线程中看到过这个问题、所以 可以在其中找到答案。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特