主题中讨论的其他器件: LM5008、 DRV8323
您好!
有人可以帮助 审查我的方法吗? 我的应用需要同时为10V 和5V 的外部器件供电,我想使用 DRV8323R 的输出设置为10V ,并把它降低到5和3.3V,而降压3.3V 用于其基准或上拉电阻器...
或
将稳压器设置为3.3V、并使用 LMF62421放大至10V、5V……


丹尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
有人可以帮助 审查我的方法吗? 我的应用需要同时为10V 和5V 的外部器件供电,我想使用 DRV8323R 的输出设置为10V ,并把它降低到5和3.3V,而降压3.3V 用于其基准或上拉电阻器...
或
将稳压器设置为3.3V、并使用 LMF62421放大至10V、5V……


丹尼
你好、Joshua、
查看相关信息后,最好使用噪声最小的稳压器(3.3V)作为设备电流检测基准
您是说 DRV8323的3.3V 输出的噪声比线性稳压器更低吗?
下面是根据您的建议上一步,从 DRV 的3.3V 高档到5V 和7V ...

丹尼