This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323R:降压或升压 DVR8323输出稳压器?

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323R, LM5008, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1321329/drv8323r-step-down-or-scale-up-voltage-regulator-of-dvr8323-output

器件型号:DRV8323R
主题中讨论的其他器件: LM5008DRV8323

您好!

有人可以帮助 审查我的方法吗? 我的应用需要同时为10V 和5V 的外部器件供电,我想使用 DRV8323R 的输出设置为10V ,并把它降低到5和3.3V,而降压3.3V 用于其基准或上拉电阻器...

或  

将稳压器设置为3.3V、并使用 LMF62421放大至10V、5V……

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    感谢您在我们的论坛发帖。  

    请允许我详细了解您提供的信息、并跟进本周的此选择指南。  

    此致、  

    -约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我使用 LM5008做了一些小测试(以模拟 DRV835x 的稳压器)、似乎开关稳压器  的输出比线性稳压器3.3V 和5.0V 输出的输出有一点噪声、 因此、如果我采用线性稳压器的3.3V 输出作为 DRV 的基准3.3V 是个好主意 ?

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:  

    查看相关信息后、最好为器件电流检测基准使用噪声最小的 稳压器(3.3V)、然后将稳压器升至更高的电压轨(5V、10V)

    只要基准电压很干净、使用降压稳压器就看不到任何主要问题。 根据规范要求、只需确保降压稳压器的总电流消耗不超过600mA。  

    请告诉我该指导是否有帮助!

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    查看相关信息后,最好使用噪声最小的稳压器(3.3V)作为设备电流检测基准

    您是说 DRV8323的3.3V 输出的噪声比线性稳压器更低吗?  

    下面是根据您的建议上一步,从 DRV 的3.3V 高档到5V 和7V ...

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Danny:  

    在您的测试中、您能说明您看到哪个稳压器的噪声最低吗? 如果器件内部稳压器的噪声最小、 那么我建议将其用作上述基准/电源。  否则、 您可以按照原帖中的计划将外部稳压器升压/降压作为参考、  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我显示的测试结果是外部稳压器的噪声最小、只是想确保如果外部稳压器可以用作3.3V 基准电压、我会继续使用、感谢您的帮助!

    丹尼